This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E 上忘记了配置(strap)电阻=配置(strap) 4

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420974/dp83826e-forgotten-strap-resistor-on-dp83826e-strap-4

器件型号:DP83826E

工具与软件:

您好!

我忘记了在原理图中的引脚28 (COL/LED2/TX_ER/GPIO/Strap4)上添加上拉电阻器(也在 PCB 上)。 是否有可能绕过此功能并通过寄存器以某种方式激活它? 谢谢你

数据表: www.ti.com/.../dp83826e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiri!

    确认一下、您是在增强模式还是基本模式下使用 DP83826?

    • 在增强模式下、Strap 配置4配置 PHY_ADD2位
      • 这不能通过寄存器写入来更改、PHY 地址只能通过自举引脚设置
    • 在基本模式下、Strap 配置4有助于配置 MAC 模式
      • 可在寄存器0x17[5]中选择 RMII 或 MII

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的实际原理图

    我的 pin1处于低电平。 我从数据表中看到我的模式是基本模式。

    所以、将 RCSR 寄存器0x17写入5位值1可解决我的问题? 我尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 eth phy。  谢谢 Alvaro

    HAL_ETH_WritePHYRegister
    (&EthHandle, MP_PHY_ADDRESS, 0x17, ((uint16_t)0x0061));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiri!

    不客气! 很高兴它对你有用!

    此致、

    Alvaro