This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:查询上电时序

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421156/dp83867is-query-on-the-power-on-sequencing

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

您好!

在上电序列期间、在 为   DP83867ISRGZR 提供 VDDIO (1.8V)之前。  我们计划通过板载振荡器提供稳定的 LVCMOS1V8 25MHz +/-50ppm 时钟。 但是、将在时钟开始切换之前应用 VDD1P0 (1V)和 VDDA2P5 (2.5V)。

在上电序列期间是否允许这种瞬时热插拔? 如"图6-1所示。 上电时序"的章节中找到  。

此外、我们相信、我们的双电源方案在电源轨之间不需要任何定序。

请尽早确认上述问题。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariharan:

    我认为这会导致一些问题、我们通常希望时钟在电源斜升之前保持稳定。 如果无法更改电源序列、我建议将 PHY 保持在引脚复位状态、直到时钟稳定、在稳定时钟后将其从复位状态释放、从而保证 PHY 按预期启动。

    此致、

    Alvaro