This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以太网软件:Cat 6A - 1000 Base T1

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420937/ethernet-sw-cat-6a---1000-base-t1

器件型号:以太网软件
Thread 中讨论的其他器件:DP83TG720S-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们想将 CAT6A 电缆和连接器用于1000Base-T1以太网接口。

根据1000Base-T1标准、它将以600 MHz 带宽传输、而 根据 CAT6A 标准、它能够传输500MHz 带宽。

TI 能否确认我们是否可以将 CAT-6A 电缆和连接器用于1000Base-T1以太网接口、否则会造成信号完整性问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    您使用的是哪个1000Base-T1 TI 部件?

    这不是我们以前测试过的、我不确定是否可行。

    我们使用 Leoni Dacar 647等单线对电缆测试我们的单线对以太网部件(100/1000Base-T1)。

    我们使用 Cat6电缆来测试我们的标准以太网1000Base-T 部件、这些部件需要多对电缆。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@ Melissa、

    感谢您的答复。

    我们愿意使用的器件型号是 DP83TG720S-Q1

    让我再次解释我的关注。

    我们选择了 4 x 2线对的 M12-X 编码电缆和 CAT6A 连接器、根据数据表、每个线对可以传输2.5Gbps。

    根据 CAT 6A 规范、任何 CAT6A 以下的电缆都可以 仅传输500MHz 的带宽。

    根据1000Base-T1规范、它将以600 MHz 带宽进行传输

    TI 能否确认我们是否可以将 CAT-6A 电缆和连接器用于1000Base-T1以太网接口、否则会造成信号完整性问题?

    由于我们仅使用1Gbps、而低于1.5Gbps 的电缆容量可以忽略带宽差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    遗憾的是、我们尚未使用单线对以太网(1000Base-T1)器件测试标准以太网电缆(1000Base-T)、这并不是我们在现场看到的典型用例。

    您 必须自行评估1000Base-T1设备和 CAT6A 电缆的性能、并根据您的性能是否符合预期做出自己的设计决策。

    此致、

    Melissa