This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:断电

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419738/bq24392-power-off

器件型号:BQ24392

工具与软件:

嗨、团队:

当 BQ24392断电时、如果向 CHG_DET 引脚施加大约0.6V 的电压、是否会出现问题?

此致、

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHG_DET 是输出引脚、连接到 CHG_DET 的 IO 不是 输入引脚?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    BQ24392通过 DI 连接到系统微控制器、微控制器侧在3.3V 系统电源上具有100kΩ 上拉电阻器、如以下主题所示。

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/475057/bq24392-chg_det-output/1709344?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24392%25252520CHG_DET%25252520diode

    由于二极管的原因、CHG_DET 引脚上的电压为0.6V。

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    除了上述问题之外、 当 BQ24392处于断电状态时、 如果对 DP_HOST 引脚施加大约3.3V 的电压、因为 USB 主机的 DP 输入为高电平以支持全速、这是否会成为问题?

    如果有问题、请告诉我解决方案。

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好:

      CHG_DET 引脚上的0.6V 应该没问题、但 DP_HOST 上的3.3V 可能会反向驱动至 电源引脚、如果持续一段时间、可能会导致责任问题。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    在30ms 内施加 DP_HOST 上的3.3V 电压作为附加的波形。

    如果它可能会导致该问题、您能否为我们提供防止 向 DP_HOST 施加3.3V 电压的解决方案?

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    30ms 应该没有问题。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

     当 BQ24392断电(VBUS 关闭)时、以下引脚始终施加3.3V 电压。

    这样可以吗?

    SW_OPEN 引脚

    CHG_AL_N 引脚

    GOODE_BAT 引脚

    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好:

     如果这些引脚上始终存在3.3V 电压、则可能会反向驱动至电源引脚并导致可靠性问题。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

     如何避免它?


    此致、

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       如果可以移除3.3V 电压、只需保持 BQ24392上电即可。

    好的

    Brian