This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:混合 USB2和 USB3.2端口以及 OTP 编程

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420521/tusb8043a-mixed-usb2-and-usb3-2-ports-and-otp-programming

器件型号:TUSB8043A
Thread 中讨论的其他器件:AM67

工具与软件:

您好!

两个问题:

(1)我们计划在其中一个板上安装该 USB 集线器、该板有两个 USB2.0和两个 USB3.2端口。 因此、集线器的某些端口只在 USB2模式下使用。 我已经看到有一些配置位可禁用 USB3.2端口(寄存器26h 中的 USB2_ONLY)。 我们是否需要设置该位? 如果没有、其目的是什么?
(2)根据数据表、有一个 OTP 配置。 是否有文档介绍如何通过上行 USB 连接对 USB 集线器进行编程/配置? 我们不想连接外部配置 EEPROM 以节省 BOM 成本(并防止任何预编程器件)、因此我们想要使用内部 OTP。

此致、
迈克尔·瓦勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Michael)好  

      对于 USB3.2端口、您需要5Gbps 还是10Gbps?

    对于 Q1:一些客户希望 通过在同一端口上的 SMBus 控制 USB3开启和关闭的 USB 端口、因此 您可以设置26h。

    对于问题2:我们确实有用于电子熔丝/OTP 的工具、但它更像是手动工具、我认为您不能将其用于量产。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    对于 USB3.2端口、您需要5Gbps 还是10Gbps?

    我们在同一电路板上将 USB 集线器与 AM67一起使用。 SoC 可支持 USB 3.2第1代、即 5Gbps。

    对于 Q1:一些客户希望在 同一端口上使用 SMBus 开启和关闭 USB3的情况下控制 USB 端口、以便用户 设置26h。

    只是仔细检查一下。 您认为、默认情况下、USB 集线器应该仅适用于 USB2.0端口。 对吗?

    或 Q2:我们确实有用于电子保险丝/OTP 的工具、但它更像是手动工具、我认为您不能将其用于生产。

    请您将该工具发送给我吗? 但如果仅用于 手动过程、OTP 编程似乎根本就没有用处。 那么、为什么在数据表中提到它呢? 或者、是否有像我们这样的 OEM 可以通过其他方式配置 USB 集线器?

    此致、
    迈克尔·瓦勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    只是为了仔细检查。 您认为、默认情况下、USB 集线器应该仅适用于 USB2.0端口。 正确吗?

    否、默认情况下、它应该同时适用于 USB2和 USB3。

    对于 OTP、通常由 TI 在测试期间完成、以将集线器配置为默认模式。

    对于客户、他们可以使用我们的工具更改配置以用于调试、但不用于生产。

    对于生产、如果需要更改配置、可以使用外部 EEPROM 或 SMBus。

     如果您需要 OPT 工具、请接受我的友谊申请。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、默认情况下、它应该同时适用于 USB2和 USB3。

    是的。 我这边措辞很差。 我的意思是、对于仅连接 USB2信号的端口、USB 集线器应该在没有任何额外配置的情况下运行。

    在生产环境中、如果需要更改配置(使用外部 EEPROM 或 SMBus)。

    这是什么原因呢? 该集线器提供 OTP 配置、但无法使用。 这有点令人失望、特别是因为数据表提到了该功能。

    如果您需要 opt 工具、请接受我的友情请求。

    我就是这么做的。

    谢谢!
    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送、请检查您的私人留言框。

    好的

    Brian