This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:TC -10中的 RESET 引脚

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419338/dp83tc812s-q1-reset-pin-in-tc-10

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具与软件:

大家好

RESET_N 的电压域为 VDDIO、但当 VDDIO 在 TC -10模式下关闭时、RESET_N 将保持悬空。 在这种情况下、是否应该进行任何额外的处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    设计是否与下面的方框图类似?

    在这种情况下、不需要额外的处理。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我可以假设 RESET-N 在 TC -10模式下处于非活动状态吗? 如果它处于活动状态但悬空、我会担心噪声干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    在 TC -10睡眠模式下切换 RESET_N 将对器件没有影响。 您说噪声干扰是什么意思?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它不受影响、那么没有问题。