This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:串扰、噪声

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS320PR810, TDP20MB421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413866/ds280mb810-crosstalk-noise

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS320PR810TDP20MB421

工具与软件:

您好!

让我就特征提出两点:

1.噪音

我只能看到一个定义:

是否有可能了解更多有关噪声的信息? 例如、剂量噪声如何依赖于 EQ1、EQ2、增益设置? 我正在考虑一些 TI 的高速 IC 的级联、我想了解更多噪声信息以便加以考虑。

2.串扰

我看不到任何关于串扰的提及。 您能否提供这方面的信息(典型值和/或最大值)?

谢谢!

BR
Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    我正在内部调查这2个项目、我们会尽快答复您。

    能否分享您正在研究的级联设计的更多信息? 您能分享一下系统方框图吗?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:  

    谢谢、我稍等。

    遗憾的是、我无法分享很多有关该项目的信息。 但我想构建 一个链条:TDP20x4 + DS280xxx + TDP20x4。 某些机械器件可能位于这些 IC 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    由于线性问题、抖动累积和调优困难、我们通常不建议使用级联转接驱动器。 我建议您查看此常见问题解答、了解更多详细信息和推荐的替代方案。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368225/faq-ds320pr810-what-happens-if-redrivers-are-cascaded?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=redriver%20AND%20cascade#

    1.噪音

    下面是我团队中的一位设计工程师提供的一些额外信息。

    大多数共模噪声是由 TX 上升-下降不对称性和随机噪声导致的。 随机噪声在 EQ 指数较高时会增加。 由于较高增益设置下的上升/下降不对称、您还可能会看到较大的残留。 两者都将导致较大的 AC CM 噪声。

    2.串扰

    我仍在研究对此器件执行了什么串扰评估。 如果我找到数据点、我会回到这里。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    谢谢你的链接,很有趣,我会再回来的。

    1.好的,我看到,物理现在是清楚的,谢谢! 有数字吗? 至少用于评估?

    2.好的,谢谢,我在等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯,我已经阅读了建议。  

    接着还提到了线性问题。 让我澄清一点。 如果最好为这个问题创建一个单独的主题、请告诉我!

    根据我的理解、转接驱动器具有相当线性的部分(例如、0.6V 至1V、 图中标记为黄色)

    然后该 图 看起来不是真正的 线性,直到饱和(也标记但非常近似,希望你得到点=))。

    因此、我可以 想象 以下3种线性问题:

    1、正常运行速率的线性度(黄色)

    2.扩展 线性,接近饱和(或)

    3. EQ 增益被错误调整且输出接近或达到饱和状态的情况(红色)

    您能 评论一下 建议中提到了哪些类型的线性问题吗? 一个、两个、都是吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    在级联转接驱动器时、线性度成为一个问题、因为每个器件都对信号应用增益。 即使信号处于第一个转接驱动器的线性区域(黄色)内、施加的升压也会将信号推入第二个转接驱动器的非线性区域(橙色)、一旦信号到达第三个转接驱动器、也可能会推入饱和区域(红色)。 在传输训练信号时、这会成为一个问题、因为它在通过转接驱动器级联后会被压缩、并且可能无法正确接收。

    如果您不传输训练信号并且不需要线性度、则由于抖动累积和调优困难、仍然不建议使用级联转接驱动器。 在这种情况下、我建议改用限制性转接驱动器或重定时器。

    您能否分享更多有关 用例的信息? 具体来说、使用的协议和数据速率是什么? 在信号链的每一步需要补偿多大的插入损耗? 有了更多信息、我可以为器件型号和配置提供更好的建议。

    遗憾的是、我们没有较高 EQ/增益或串扰下交流 CM 噪声的特性数据。

    我们为 DS320PR810确定了最小 XT 特性。 这是一款 PCIe Gen5转接驱动器、其设计与 DS280MB810相似。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、卢卡斯、我很抱歉 我的答复出现延误。

    >>> 您能否分享更多有关 用例的信息?
    很抱歉、很遗憾、我不能 公开分享很多信息。

    >> 具体使用的协议和数据速率是什么?  
    一般而言、这是 DP2.1、但 我相信大家已经针对 DP2.1 (TDP20xxxx 系列)进行了全面研究。 我需要 DS280MB 的特定功能。

    >>>在信号链的每一步都需要补偿多大的插入损耗?
    形式上:从-7dB 到-22dB。 我还不能说它如何依赖于频率... 我正在调查中。 恐怕 即使 DS280的25 dB 增益  足够了,它也会接近 DS280的限值。 最好使用两个转接驱动器将放大分开。 因为对于 CLTE 低增益模式而言、线性度更好。

    BTW 您是否有关于依赖 线性度 与 EQ1/EQ2增益间关系的信息?  

    感谢您对线性的评价! 我相信我大部分都在那里找到了问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    我理解。 您会更愿意通过 E2E 私人消息与我分享更多信息吗?

    我认为 DP2.1的线速率为20 Gbps。 我假设您要查找的 DS280MB810的特定功能是2x2交叉点。 如果我的假设不正确、请告知我。

    我们有 TDP20MB421、这是一种具有2:1多路复用器的4通道线性转接驱动器、可与 DP2.1配合使用。 不过、该器件在10GHz 下的最大升压为19dB。 如果您发现此增强足以满足您的应用需求、我建议您使用此器件。

    DS280MB810在10GHz 下的最大升压为23.9dB、如果10GHz 下的最大插入损耗为22dB、这一数字就足够了。 您是否对接收用于 DS280MB810的 IBIS-AMI 模型感兴趣? 这对于使用通道 s 参数执行仿真非常有用、可用于确定 EQ 增强是否足够。

    如果您感兴趣、请点击产品网站上的"立即申请"。

    CTLE 第1级旨在提供粗调、而 CTLE 第2级旨在提供总升压的微调。 两个级都具有高线性度、但如果使用级联转接驱动器、线性度会受到影响。

    此致!

    卢卡斯