This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV019:当仅使用接收侧功能时、如何处理与发送侧相关的引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421178/ds90lv019-how-to-handle-pins-related-to-the-transmission-side-when-only-the-receiving-side-function-is-used

器件型号:DS90LV019

工具与软件:

您好!

如果仅使用 DS90LV019TMTC 的接收器功能、则与发送侧相关的引脚是否应固定为 GND、以便它们不会变为未定义状态? 我认为引脚1、2、11和12是相关引脚。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持断开。
    未使用的输入不得悬空;将 DE 连接到 GND 以节省功耗、并将 DIN 连接到 GND 或 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的提问。 正如 Clemens 提到的、如果您不打算使用、最好将驱动器使能(DE)引脚连接到 GND (高电平有效)、以实现节能。  

    然后、您可以将 DIN 连接到 GND 或 VCC、以将输入置于已知状态。

    谢谢您、Amy