This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:两个器件、同一总线、不同的电源轨

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421346/thvd1451-two-parts-same-bus-different-power-rails

器件型号:THVD1451

工具与软件:

使用 x2 THVD1451会带来什么影响:

1.在同一总线上

2.在不同的 PCB 上、用电缆隔开

3.在不同的电源电压下运行(一个是5V ,另一个是3.3V )

根据我所能说的、 THVD1451就是用来处理这一点的、但我要确保不会遗漏任何内容。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样可行。 唯一的限制是它们应使用相同的 GND (或间隔至少不超过±15V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    克莱门斯一如既往的正确。

    正如您指出的、这款器件是专门为此而构建的。 应该不会出现任何问题。 电压为5V 的电容器在驱动电缆方面表现可能更好一点、因为驱动器的 Ron 比电压为3.3V 的器件小。 不过、两个器件应该仍能按预期运行。

    -鲍比