This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8F003:关于 UL 认证的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8F003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418639/tpd8f003-question-about-ul-certification

器件型号:TPD8F003

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否确认 TPD8F003具有 UL 认证?

如果不是、请查看具有 UL 认证且与 TPD8F003具有相似规格的其他器件。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    我正在研究这个问题、一旦我得到答案、我将作出回应。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    感谢您的支持。

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    我联系了另一位联系人、明天应该会有一个回复、我很快就会向您通报最新情况。  

    此致!

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKenzie:

    感谢您的支持、希望您的周末过得愉快。

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:  

    对此延迟深表歉意、并进行了一些挖掘以弄清这一点。  

    据我所知、我们没有任何通过 TI UL 认证的保护器件。 检查器件是否存在的一种方法是转到"ProductIQ"下的 UL.com 并进行关键字搜索。  

    是否需要 UL 认证? 我们提供显示环境等级和元件信息的材料成分报告。 我们还有关于 TPD8F003的限用化学品测试报告。  

    此致!

    McKenzie