This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:EEPROM 编程工具请求

Guru**** 2032800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1417182/tusb8020b-eeprom-programming-tool-request

器件型号:TUSB8020B

工具与软件:

您好!  

我们正在使用上述 USB 集线器开发一个原型项目。 该数据表建议联系 TI 获取编程工具和说明。

您能否提供有关通过主 USB 端口对 OTP 存储器和外部 EEPROM 进行编程的信息?
是否有可用的编程软件工具?

谢谢!

Tibor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tibor:

      请接受我的友谊 请求,我会发送编程工具给你。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    已接受您的请求。

    谢谢!
    Tibor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tibor:

      请检查您的私人留言框。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 是 Tibor 的同事、他正在尝试使用 EEPROM 编程器软件。 但是、即使我连接了板并启动软件、也会显示 "No Attached TUSB840 device was found"(未找到连接的 TUSB840器件)。 此程序现在将退出"。

    虽然软件标题显示 TUSB80xx、但其中包含的指南显示 TUSB804x。 那么、您确定这是正确的软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6253.Forcing-a-USB-hub-into-Programming-Mode-_2800_1_2900_.pdf

    请尝试强制集线器进入编程模式。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、我做到了这一点、并且可以启动软件。 我可以通过 PID 和 VID 验证它是否是正确的驱动。



    但我看到所有数据值均为00s。  



    如果我单击"读取"、我不会收到任何错误、并且元音保持为00s。

    如果我更改了某个值并单击"写入"、则不会看到错误。 但我曾尝试更改 PID 和 VID、但器件的 PID 和 VID 在信息或设备管理器中仍然没有更改。 我还尝试了物理重新连接、做这些更改后对电路板进行下电上电、但 PID 和 VID 没有改变。

    此外、还有一件奇怪的事情、在我更改一个值并单击"Write"后、作为测试、尝试保存文件、而不是保存文件。 但当我打开该文件时、我看不到任何内容、它只有标题。  



    您能帮助我确定问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有空的 EEPROM 吗?

    好的

    Brian