This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539:断电保护

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TCAL9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421539/tcal9539-powered-off-protection

器件型号:TCAL9539
主题中讨论的其他器件:TMUX1511

工具与软件:

我的应用需要 I2C GPIO 扩展器、但还需要确保 GPIO 处于断电保护状态、当 Vcc=0V 时需要保持高阻抗。 我不清楚 TCAL9539是否支持该功能、因为 TMUX1511等其他产品在数据表中专门对此进行了说明。 从 TCAL9539数据表来看、下图显示了该器件。

第8.3.1节说明"当 I/O 配置为输入时、FET Q1和 Q2关闭(请参阅图8-2)、从而创建一个高阻抗输入。 输入电压可升至高于电源电压、最大值为3.6V"

我不确定这是否也适用于电源电压为0V 的情况? 它是处于已定义状态还是仅在通电至工作电压时适用?

谢谢!

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中显示了一个从 GND 连接到 VCC 的二极管;这与8.3.1节中的文本一致。 因此、即使断电、也没有通向 VCC 的电流路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    克莱门斯的回应是准确的。 如果没有其他问题、我现在将关闭该主题。  

    此致、

    Tyler