This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:I2C 转换

Guru**** 2930090 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421827/pca9306-i2c-translation

器件型号:PCA9306

工具与软件:

您好!

数据表中未清除 ViL/ViH/VoL/VoH 电平。

PCA9306 转换器是否可用于满足以下电平?

FPGA ViL (max):0.63V

FPGA VIH:1.17V - 2.1V

FPGA Vol (max):0.45V

FPGA VOH:1.35V-1.8V  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306是无源开关。 对于低电压、它用作模拟开关;对于高电压、开关断开、电压由上拉电阻器确定。

    PCA9306通过该开关连接两个器件。 您必须检查这两个器件在您使用的实际输出电流下是否具有兼容的 VOL /VIL 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nandini。

    是的、器件可用于满足所需的级别。

    请注意、器件输入的工作方式与模拟输入类似、并且没有阈值。 即、引脚直接连接到导通晶体管的栅极、输出电压由连接到 FPGA 的输出端的上拉电阻器决定。 因此、根据 V_pull up 电压、器件输入在0.45V VIL 和1.35V - 1.8V VIH 下工作。 而流入 FPGA VIL 的 VOL 输出为0.63V、流入 FPGA VIH 的 VOH 输出为1.17V 至2.1V、具体取决于所使用的上拉电阻
    另请参阅 [[常见问题解答] LSF 转换器如何工作?、谢谢。

    此致、

    Michael。