This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041IRGCT

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414696/tusb8041-tusb8041irgct

器件型号:TUSB8041

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们计划 在设计中使用 TUSB8041IRGCT usb3.0集线器。 我们是否可以仅将输出通道用作 USB2.0和 usb3.0? 在 soc 端、只有一个 USB 端口(3.0)、我们必须使用该 USB 接口连接4个外设(USB2.0 (2) 和 usb3.0 (2))。 这可能是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jithesh 您好:

      您需要使用 TUSB8041A 来获取 (USB2.0 (2) 和 usb3.0 (2))。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个芯片都是引脚对引脚匹配的。 我们是否可以将 TUSB8041A 放置在 TUSB8041I 焊盘上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以直接替换它。

    好的

    Brian