This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:原理图或参考设计

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419967/tusb9261demo-schematic-or-reference-design

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件: TUSB9261、 AM5728

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在开发 USB3.0至 SATA 桥接器、如果有任何 TUSB9261DEMO EVM 的参考设计文件、将会很有用。  

此致、

杰安森五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan:

    请接受我朋友的请求、我可以将这些设计文件发送过来。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我接受了你的朋友的请求!

    谢谢!

    杰安森五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan:

    过 E2E PM 进行响应。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以使用 UART 或 JTAG 引脚将固件更新到 TUSB9261?

    谢谢!

    杰安森五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan:

    JTAG 和 UART 引脚不能用于更新器件或 SPI 闪存上的固件。 这些仅用于输出或调试。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我有 AM5728处理器、将 DP DM 引脚连接到 TUSB9261。 现在、我可以通过哪个方法将固件更新到 TUSB9261?

    谢谢!

    杰安森五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan:

    TUSB9261通过 SPI 接口加载固件、如数据表第7.4.1.1节所述。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    如何将固件加载到 EEPROM 中?

    谢谢!

    杰安森五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    是否有相关更新、如何将固件上传到 EEPROM?

    谢谢!

    杰安森五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayanthan:

    一种方法是使用 TUSB926x Flashburner Utility TUSB9261数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    TUSB9260闪存燃烧器-用户指南(修订版 D)(TI.com)

    此致、

    Nicholaus