This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:当将 P82B96的 Sx 和 Sy 连接到 TCA9517的 B 侧时、无法进行通信

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9517, TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1414122/p82b96-when-connecting-the-sx-and-sy-of-the-p82b96-to-the-b-side-of-the-tca9517-communication-is-not-possible

部件号:P82B96
主题中讨论的其他器件:TCA9517、、 TCA9416

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户评估 P82B96和 TCA9517、无法进行通信。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

 当我将 P82B96的 Sx 和 Sy 连接到 TCA9517的 B 侧时、无法进行通信。

当时的 GND 电平上升到0.8V。

我想知道它不起作用的原因是否是因为我串联了一个具有缓冲器函数的器件。

您能否介绍一款可用于替代 TCA9517的器件。

另一方面、当我将兼容3.3V 的 I2C 传感器器件直接连接到 P82B96时、

它可以正常工作。 (温度传感器、加速度传感器、压力传感器等)

GND 电平不会悬空。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我怀疑 Sx/Sy 的 VOL 对于 TCA 器件来说过高。

    这可以 通过移除 TCA 侧的4.7K 来确认、验证 GND 电平减少到0.8V 以下。虽然不是 P2P、您也可能会看到带有内部上拉电阻器的 TCA9416、其中所有外部上拉电阻器都可以被移除。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    我与 客户分享了这一点、即应移除 TCA9517侧的上拉电阻器、以将电压降低到0.8V 以下。

    当我获得结果后、 我将与您分享结果。

    此外、您提到的 TCA9416是否无需上拉电阻器即可解决该问题?  

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    通常、两个 P8器件串联(与数据表建议类似)、以确保使用具有0.4V 电压的 Tx/Ty 侧作为输出。 这将解决 VOL 问题。

    由于内部上拉电阻值较高、切换到 TCA9416将降低 VOL、即较小的上拉电阻意味着对于增大的 VOL 电流更强。  

    移除其中一个上拉电阻可以降低 VOL 较低时的电流、因为两个并联上拉电阻的值更强。

    此外、如果移除上拉电阻并增加上拉电阻、VOL 可能会进一步降低。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。

    如前所述、TCA9517侧的上拉电阻器已移除、但运行未改善。
    SCL/SDA B 输出是分离的。

    我想和大家分享一下客户的连接图和波形。

    请发送友谊,因为这是保密的。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我发送了一个请求。

    为了澄清"运行未改善"、您是说 VOL 仍然是0.8V 还是小于0.8V、但对于 TCA 器件的 VIL 规格而言还不够低? 谢谢。

    此致、

    Micha.