This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:PCIe 和 USB 超高速极性交换

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420971/tusb7340-pcie-and-usb-superspeed-polarity-swapping

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

你(们)好、

从 TUSB73x0电路板设计和布局布线指南(修订版 E) 的第5.4和7.2节中、PCIe 和 Superspeed 差分对可以交换其极性(P/N)。

芯片能自动检测到这个极性的变化吗? 还是为了反映极性交换而进行的软件更改?

谢谢!

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Girish:

      对于 USB3、USB3规范允许极性交换。

      对于 PCIe 极性、我需要检查 是否允许。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 延迟回复、对于 PCIe、也可以分配极性交换。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供信息。

    对于 PCIe 极性交换、是 PCIe 规范允许的、还是软件更改?

    此外、我计划仅交换 TX 信号的极性。 RX 信号也应该是极性吗? 或者它们独立于 TX 极性交换?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 PCIe 规范允许的。

    您可以仅交换 TX 或 RX、也可以交换这两种模式。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!

    此致、
    Girish