This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:LMH0070SQE/NOPB

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422400/lmh0070-lmh0070sqe-nopb

器件型号:LMH0070

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

在上面的加电数据表中、提到了"3.3V 电源应该在2.5V 电源之前启动。 电源时序控制的时序并不重要。 该器件具有一个上电复位序列、一旦两个电源都启动、该序列就会发生。 此序列将所有寄存器内容复位为默认值、并将 PLL 置于链路获取模式、尝试锁定 TXCLK 输入"

突出显示的两个陈述在含义上都存在冲突:您能否对此进行说明?  

时序是否真正需要? 如果是/否、请提供说明。

此致、

Haresh Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haresh:

    内部上电复位是3.3V 和2.5V 电源的功能。  

    通常在使用多个电源的设计中、首先启动更高的电源来实现 ESD 和器件保护是一个很好的设计做法。

    此致、Nasser