This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LVRA2:DS90LVRA2

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LVRA2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421674/ds90lvra2-ds90lvra2

器件型号:DS90LVRA2

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们熟悉 将用于航天应用、传统航天应用的 DS90LV031和032 LVDS 器件。 现在,太空业务正在寻找新的场景,如星座和新太空。 价格超出可重复性、汽车质量水平可接受。

遗憾的是、某些要求没有变化、太空环境要求抗辐射。

-您是否测试了  DS90LVRA2以了解 TID、SEE 和 Heavy Ions 行为?

较高的可能性不会测试答案。

-您认为该设备可以支持任何抗辐射水平吗? 失去金钱和时间检查是否有意义?

 

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对该器件的提问和关注。

    如您所见、DS90LVRA2已通过汽车认证、但尚未针对航天级指标进行测试。

    谢谢!

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Amy、

    回到我的第二个问题:

    查看裸片设计、我无法访问这些信息、裸片支架可以看到吗?

    它是一种 BiCMOS 技术、双极设计可以支持30krad TID?

    或者、显然、您是否建议在辐射下测试此器件?  

    谢谢!

    Andres  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    我会将此请求转发给我们的内部团队、让他们知道您对此感兴趣。

    谢谢! -Amy