This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:未来10年内还会提供组件?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422431/sn65lvcp114-component-availability-for-next-10-years

器件型号:SN65LVCP114

工具与软件:

我试图从之前的 TI 联系人那里获得一些估计、他们提到使用此论坛来询问有关此组件的供货预测的问题。

我之前收到了一条通用建议"供货问题比较棘手–TI 的官方答案是:该器件处于正在供货状态、因此我们可以参阅 产品生命周期|质量政策和规程| TI.com 和我们的不报废政策。 由于该器件有点旧、我建议在 http://e2e.ti.com/上开始申请支持。

能否请 TI 代表帮忙回答现在该器件的未来供货情况是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    目前还没有计划或预计有理由淘汰此器件。 如果此器件或其他器件发生这种情况、大约需要提前1.5年通知、因此客户可以 使用替代器件下最终订单并进行设计。  

    此致、Nasser