This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867ERGZR

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422067/dp83867e-dp83867ergzr

器件型号:DP83867E

工具与软件:

尊敬的 TI 技术联系团队:

我们在 当前设计中使用 DP83867ERGZR 器件、我想知道是否可以使用寄存器写入权限配置以下延迟。 混淆我这里是、表7-8仅指定了8个可配置的延迟、但下表指定了16个可配置的延迟。 请澄清。 提前感谢。

此致

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranga:

    所有16个可配置延迟均可通过寄存器访问实现。

    表7-8和表7-9显示了可通过配置(strap)配置的延迟。

    由于为延迟设置分配了三个搭接位、因此通过搭接进行的延迟配置具有8种可用模式。

    谢谢!

    Evan