This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:设计审查支持请求

Guru**** 2905820 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421828/dp83822h-design-review-support-request

器件型号:DP83822H

工具与软件:

大家好、团队成员:

请支持查看 DP83822H 100Mbps 以太网 PHY 电路原理图并提供审核注释。

下面随附了原理图 PDF 文件:

e2e.ti.com/.../Axiado_5F00_FVT_5F00_DP83822H_5F00_Sch_2D00_02.pdf

谢谢、此致、

Anush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anush:

    请参阅此原理图检查清单:

    https://www.ti.com/lit/zip/snlr053

    查看完"Pin Wise Checklist"表后返回此处、我将提供其他备注。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!

    感谢您提供原理图设计检查清单表。 让我浏览此工作表、并使用更新后的原理图给您提供答案。

    谢谢、此致、

    Anush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我们计划在 RMII 模式下操作以太网 PHY。 数据表中提到的是、在 RMII 模式下不会使用 TX CLK 和 RX CLK 引脚。

    但在主/从信令图中、RX CLK 信号被称为可选信号。 敬请告知我们是否需要 TX CLK 和 RX CLK 信号来实现正确的 RMII 操作。

    谢谢、此致、

    Anush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anush:

     RMII 正常运行不需要 TX CLK 和 RX CLK。

    谢谢!

    Evan