This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:带 USB 桥接器件的 TS3USB221A-Q1

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421982/ts3usb221a-q1-ts3usb221a-q1-with-usb-bridge-device

器件型号:TS3USB221A-Q1

工具与软件:

我是否可以使用具有以下 USB 桥接器件的1:2多路复用器 TS3USB221A-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanava:

    预期的 USB/PCIe 速度/带宽是多少? USB2或 USB3? 如果预期带宽和电压电平处于 TS3USB221A-Q1给定的电平/速率范围内、则可以使用该多路复用器。

    谢谢!

    Ryan