This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:在待机模式下唤醒

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419039/tcan2451-q1-wake-in-standby-mode

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

客户需要在低功耗模式下使用待机模式、请支持:

1. 在待机模式下触发 WAKE 引脚时、SBC 将进入什么模式?

2.检测到 WAKE 信号后、是否会在 nFault 引脚中创建中断?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    感谢您的耐心等待、我们已指派了一名专家、并将在星期三下班前回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在待机模式下触发 WAKE 引脚时、会生成 WAKE 中断。 nINT 引脚将变为低电平(如果由于其他中断而尚未处于低电平)、并且将设置唤醒中断位(LWU、h'51[5])。 SBC 不会从待机模式更改模式、因为 MCU 已由 VCC1供电。 如果需要、MCU 必须采取措施将模式更改为正常模式

    nINT 引脚将变为低电平、如果由于其他中断而尚未处于低电平、则指示唤醒中断。 此外、唤醒也是通过 RXD 引脚变为低电平来指示的。