This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT21:低部件到部件偏斜差分至 SE 转换器

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421986/sn65elt21-low-parts-to-parts-skew-differential-to-se-translator

器件型号:SN65ELT21

工具与软件:

你(们)好

我正在寻找差分至 SE 转换器(例如 LVDS 至 LVTTL ),但我喜欢低/稳定的 部件到部件偏斜,请建议。

非常感谢

cfliu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我已经过滤掉了 LVDS 至 LVTTL 转换器选项: LVDS、M-LVDS 和 PECL IC 产品选择|德州仪器 TI.com

    器件间偏移不是滤波器选项的一部分、但如果您通过通道数、信令速率等因素缩小选择范围、您可能会快速浏览少数数据表来找到相关的器件间偏移指标。

    谢谢您、Amy