This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:VOH 电平

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1420894/pca9546a-voh-levels

器件型号:PCA9546A

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于 PCA9546、I2C 线路的 VOH 和 VOL 电平是多少(VDD = 3.3V)?

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOL 被指定(作为 IOL 的测试条件)。 VOH 不是由与门决定的、而是由上拉电阻器(如果有)决定、因此数据表无法提供相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、您好!

    I2C 是一种开漏协议 、因此多路复用器不会输出高电压信号。 而是由 pu 电阻器决定。  

    正如 Clemens 提到的、VOL 只能作为 IOL 的测试条件。  

    谢谢!

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、NIR、

    对于 IOL、VOL =0.4V (3mA 至7mA)

    对于 IOL、6mA 至10mA、VOL = 0.6V。

    在我们的案例中、IOL < 3mA。 将认为 VOL =0.4V

    对于 VOH、上拉电压为3.3V。 会考虑 VOH = 3.3V?

    请确认。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya、

    VOH 的电压约为3.3V。 当开漏输出未驱动为低电平时、您只需将线路上拉至 VPU。
    不过、您需要适当调整上拉电阻的大小。 请参阅 I2C总线上拉电阻计算

    因此、例如在1mA、IOL 和0.4V VOL 处、当 VPU 为3.3V 时、最小上拉电阻为(3.3-0.4)/0.001 = 2.9k Ω。 这是您可以使用的最强的上拉电阻。 如果开始升高、您可能会在逻辑低电平驱动条件下难以将线路拉低

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rami