This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:PSpice 瞬态仿真

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421412/tps54678-pspice-transient-simulation

器件型号:TPS54678

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用适合 TI 的 pspice 来仿真 TPS54678 pspice 瞬态模型、但仿真会遇到问题。  该问题似乎与收敛问题有关。

我可以尝试使用此模型的示例 pspice 项目吗?  或者、如果您想看一下、也可以乐意分享我的项目。

谢谢!

Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    您可在以下位置找到可用的 PSpice 模型: https://www.ti.com/product/TPS54678#design-tools-simulation

    您要模拟什么? 您能否分享更多详细信息?

    此致、Werner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werner:

    我 尝试对以下原理图进行瞬态仿真。

    我观察到仿真卡在"time = 49.49"。  这 是 令人惊讶的、因为瞬态仿真应该在10ms 结束。

    实际上、我能够通过调整 PTRANABSTOL 和 PTRANVNTOL 参数来解决此问题。  这是由仿真输出窗口建议的。

    INFO(ORPSIM-16594): To improve Pseudotransient Convergence and Performance, set following options to relax stabilization criteria for capacitor currents and inductor voltages: PTRANABSTOL=1e-5, PTRANVNTOL=1e-4

    我尝试调试的 EVM 上存在电源问题。  我将创建一个单独的主题来进行讨论。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    非常感谢您提供有关解决方案的详细反馈。

    此致、Werner