This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9539-Q1:带施密特触发的输入?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421749/tcal9539-q1-inputs-with-schmitt-trigger

器件型号:TCAL9539-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G02

工具与软件:

您好、TI 团队

此 IC 的输入是否具有施密特触发器? 我当前项目中某些输入信号的转换时间很短(>1ms)。

提前感谢您!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    Pxx GPIO 引脚不是施密特触发输入。 但是、该器件上具有中断锁存寄存器。 这有助于控制输入状态变化、无论输入是否恢复到原始状态都是如此。  

    低转换时间>1ms 时的隐含含义。 这将如何影响没有施密特触发的输入?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler

    大多数情况下、逻辑 IC 具有 CMOS 输入(如 SN74LVC1G02)。 如果在 VI 和 VI +之间施加了电压、输出级会同时拉出和灌入(直通)、 如果从低电平到高电平或从低电平到高电平的转换速度过慢、则可能会损坏这些 IC。 我不知道 TCAL9539-Q1是否也是如此。 施密特触发器可解决 逻辑 IC 的此问题。

    如果 TCAL9539-Q1 在这些触发点之间的电压没有问题、即使没有施密特触发也没关系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    我现在更清楚地理解您的问题、斜坡为1ms。 我们的所有 I2C IO 扩展器在 Pxx 引脚上都具有 CMOS 输入。  

    输入端 VCC 和 GND 之间的中轨电压会因击穿而导致通过 ICC 引脚的电流增加、但不应导致引脚损坏。  

    此致、

    Tyler