This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用 StarTech 1000Base-T SFP 模块时无链路指示

Guru**** 2932590 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421480/dp83869hm-no-link-indication-with-a-startech-1000base-t-sfp-module

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

该模块有一个 DP83869HM 模块连接到 StarTech SFP1000TXST 1000Base-T 模块、链路指示未开启。 我已经在其他系统中测试了 SFP、它工作正常。 以下是未插入电缆的 DP83869寄存器:

EMAC3 DP83869HM (0x1)直接访问寄存器
寄存器
 0:1140 1:6169 2:2000 3:a0f3 4:0020 5:4001 6:0007: 2001
 8:0000 9:1000 a:0000 b:    c:    d:0000 e:0000 f:F000
10:5048 11:6b02 12:0000 13:0040 14:29c7 15:0000 16:0000 17:0040
18:6150 19:4044 1a:0002 1b:   1C:   1d:   1e:0012 1f:0000


EMAC3 DP83869HM (0x1)扩展访问寄存器
寄存器
 25:0480 2c:141f 2d:0000 2e :0221 31:10b0 32:00d0 33:0000 37:0003
 39:0000 3a:0000 43:07a0 4F:0116 55:0000 6e:0218 86:0077 d6:0000
134: 1000 135: 0000 170: 0c0c 180: 0752 181: c850 182: 5326 183: a01e 184: e976.
185:19CF 190:0000 191:0000 192:0000 193:0000 194:0000 195:0000 196:0000
197:0000 198:0000 199:0000 1A4:0000 1A5:0000 1A6:0000 1d5:F500 1df:0041
1e0:417a 1ec:1ffd c00:1140 C01:6169 C02:2000 C03:a0f3 c04:0020 c05:4001
C06:0005 c07:2001 C08:0000 C10:3348 C18:01ff C19:0005

以下是插入电缆后的寄存器:

EMAC3 DP83869HM (0x1)直接访问寄存器
寄存器
 0:1140 1:6179 2:2000 3:a0f3 4:0020 5 :d801 6:000F 7:2001
 8:0000 9:1000 a:0000 b:    c:    d:0000 e:0000 f:F000
10:5048 11:6802 12:0000 13:0040 14:29c7 15:0000 16:0000 17:0040
18:6150 19:4044 1a:0002 1b:   1C:   1d:   1e:0012 1f:0000


EMAC3 DP83869HM (0x1)扩展访问寄存器
寄存器
 25:0480 2c:141f 2d:0000 2e :0221 31:10b0 32:00d0 33:0000 37:0003
 39:0000 3a:0000 43:07a0 4F:0156 55:0000 6e:0218 86:0077 d6:0000
134: 1000 135: 0000 170: 0c0c 180: 0752 181: c850 182: 5326 183: a01e 184: e976.
185:19CF 190:0000 191:0000 192:0000 193:0000 194:0000 195:0000 196:0000
197:0000 198:0000 199:0000 1A4:0000 1A5:0000 1A6:0000 1d5:F500 1df:0041
1e0:417a 1ec:1ffd c00:1140 C01:6179 C02:2000 C03:a0f3 c04:0020 c05:d801
C06:000D c07:2001 C08:0000 C10:3348 C18:01ff C19:000D

其它1000Base-T SFP 工作正常。

对于此 SFP 不起作用的任何见解以及其他人的话、我们将不胜感激。  

此外、是否有可与 DP83869HM 配合使用的铜质 SFP 列表?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在使用相同 PHY 配置并使用铜缆 SFP TRPG1VA1C000E2G 进行测试时、我看到链路已建立。

    在您的设置中、连接到 DP83869的连接伙伴是什么? 它是否启用了自动协商功能?

    请分享原理图、以便我可以回顾光纤端接。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您调查此问题。 连接伙伴是 NETGEAR GS108交换机。 另外、也有其它1000Base-T SFP 可以正常工作、它只是一个无法正常工作的 SFP。

    与您共享原理图的最佳方式是什么?

    此致、

            John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    当然、感谢您确认交换机的详细信息。

    原理图 PDF 可在此处共享或通过电子邮件私下共享(e-mayhew@ti.com)

    谢谢!

    Evan