This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SFD 文档

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421940/dp83869hm-sfd-documentation

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

您好!

  1. 在哪里可以找到有关如何在 DP83869上配置和使用 SFD 的更多详细信息? 我只能在另一部分(DP83867)找到此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snla242/snla242.pdf。
  2. SFD 是否可用于仅过滤 PTP 数据包? 如果是、我在哪里可以找到有关如何实施的信息?
  3. 此外、SFD 是否会在基线延迟基础上增加8ns 的延迟? 之前的 e2e 不会明确它是固定的8ns 还是可调节的值/增量。

此致、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    请在周三之前收到有关此问题的反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    在哪里可以找到有关如何在 DP83869上配置和使用 sfd 的更多详细信息?

    有关 SFD 配置、请参阅数据表中的第7.3.2节。

    注释的寄存器(0x134和0x1E0)足以配置 SFD。

    此 sfd 是否可以仅用于过滤 PTP 数据包? 如果是、我可以在哪里找到有关如何实现此功能的信息?

    SFD 不能用于过滤 DP83869上的 PTP 数据包。

    此外、sfd 是否为基线延迟增加了8ns 的延迟? 之前的 e2e 不会明确它是固定的8ns 还是可调值/增量。

    SFD 添加了一个固定延迟、该延迟在链路之间会有一些差异。 有关如何监控和计算该延迟的信息、请参阅第7.3.2.1.1节和7.3.2.1.2节。 此延迟无法调整。

    谢谢!

    Evan