This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509连接

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423073/tca9509-tca9509-connections

器件型号:TCA9509

工具与软件:

在我们的设计中、我们有几个具有不同电压轨的 PCBA。  我计划使用 TCA9509来支持两个电路板上的 I2C 总线。  我具有以下 I2C 树、有2个选项。  我想知道您会推荐哪种方案。  这些 器件的 A 侧是否需要任何上拉电阻器?   

选项 A

选项 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选项 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ASB:

    我推荐方案 A、以帮助降低 TCA 器件驱动的负载。

    A 侧包含电流源、因此无需上拉、这是因为、

    此致、

    Michael。