This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES9640:完整版本规格表

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER9615, TDES9640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423066/tdes9640-complete-version-specification-sheet

器件型号:TDES9640
主题中讨论的其他器件:TSER9615

工具与软件:

TSER9615和 TDES9640官方网站只有简化的规格表。 客户需要一个完整的规格表。 您能提供吗? 谢谢!

此外、客户还需要 EVM 相关信息。 我已在官方网站上申请。 我们可以在这里更方便地提供它吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    这是一个公共论坛、因此我们无法在此处发送/交换任何机密数据。 请联系您当地的 TI 代表。