This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232E:约 C1~C4值

Guru**** 2868860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422253/sn65c3232e-about-c1-c4-value

器件型号:SN65C3232E

工具与软件:

嗨、团队:

此器件能否与以下 C1~C4值一起使用?

  • C1、 C2、 C3、 C4:All  1μF @ Vcc=5V
  • C1:0.1uF、C3~C4:1uF @Vcc=3V~5.5V

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大桥三、

    数据表第11页的表9-1中列出的值是我们唯一的建议值。

    您列出的值是我无法建议的值。  本应用手册 详细介绍了电荷泵的工作原理、原理及其背后的数学原理以及选择这些值的总体复杂性。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持。 让表9-1值是唯一的建议值。 C1~4影响 V+纹波。  

    关于应用手册、我收到了客户提出的另外一个问题。 应用手册中显示"将图9与图7进行比较、由于较大电容器具有更快的充电和放电能力、纹波幅度很接近、而频率较高(20µs)。"

    1. 这是否意味着电容越大、纹波频率越高、RS232C 信号就越明显?
    2. 与 Q1相关、V+的可变频率和纹波会产生什么影响?

    此致
    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大桥

    我当然可以回答这些问题、但请注意、如果未使用数据表中推荐的电荷泵值、我们就无法保证正确运行。  

     

    1.这取决于 C1/C3和 C2/C4之间的比率。 如果 C3大于 C1、则电压峰值(Vp)会降低(反之亦然)。 这可以在图8中看到、因为这条线不那么"尖锐"。 当 C1等于 C3且它们都增加时、电压峰值(或清晰度)大致相同、但充电/放电频率增加。

    2.频率和纹波对 V+线路的影响是它会给总线上的驱动器输出增加轻微的噪音。  

    此致!

    Ethan