This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:未偏置器件的输入电压?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422880/sn65hvd10-input-voltage-with-unbiased-device

器件型号:SN65HVD10

工具与软件:

根据此器件的最大绝对额定值、A 和 B 端子上的电压可以为-9至14V
其中是否包括未通电的芯片?