This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:CANH 和 CANL 的最大输出电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422655/tcan1044v-q1-maximum-output-current-of-canh-and-canl

器件型号:TCAN1044V-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我客户的应用是汽车照明。 为了防止生产线设备的脉冲电压和电流过大而可能损坏外灯,因此需要在外灯体连接器引脚脉冲电压和脉冲电流限值的图纸中明确说明。 由于 CAN 接口连接到 LDM、因此他们想要知道 CANH 和 CANL 的最大脉冲电流。 您能告诉我 CANH 和 CANL 的最大脉冲电流吗? 我只在数据表中看到、显性和隐性状态下的短路稳态输出电流值如下:

这是否可以被视为 CANH 和 CANL 中的最大电流?

BR、

Bengi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bengi,

    是的、在数据表中显示的确切条件下、您提供的屏幕截图中列出了在电池短路故障条件下提供的电流。 请牢记、这些情况也是 CAN 总线信号为显性信号时的状态、因此在启用显性超时功能之前、它最多只能持续几毫秒来停止显性脉冲。 一旦显性元件不再存在、如果存在电池短路的情况、电流消耗将更接近5mA。  

    请务必注意、电流通过负载(端接)电阻从 CANH 上的收发器流出、然后流回 CANL 上的 CAN 收发器。 LDM 的具体连接情况如何?

    此致、

    Eric Hackett