This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V-Q1:70℃ 下的显性电流

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422214/tcan1044v-q1-dominant-current-under-70

器件型号:TCAN1044V-Q1

工具与软件:

数据表中规定的显性电流值如下。 您能给我们讲一讲70°C 环境下的主要电流吗?
除了保证值、假设赞赏 〇 〇 mA 至 xxmA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murayama-San、

    我们只有3个温度数据点:-40C、27C 和150C。 通常、主要电流随着温度升高而降低、客户应按照数据表中列出的最大值进行设计。 话虽如此、纵观特性数据、在高温下此参数最大值在55mA 附近。

    此致、

    Eric Hackett