This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:是否可以连续写入948的寄存器写入操作?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422453/ds90ub948-q1-can-the-register-write-operation-of-948-be-written-continuously

器件型号:DS90UB948-Q1

工具与软件:

嗨团队、

是否可以连续写入948寄存器?
例如、将0x50、0x05、0x08写入寄存器0x1E、0x1F 和0x20。 是否可以通过以下方式实现?
写入0x1E、0x50、0x05、0x08

采用上述写入方法写入后、连续读取0x1E 3个字节、返回值为0x50、0x05、0x08、这与写入值一致;
通过读取0x1F 单字节、返回值为0x05;读取0x20单字节、返回值为0x08;表示0x05和0x08已分别成功写入寄存器0x1f 和0x20。
上述方法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:  

    是的、这是可以实现的。 但将仅限于主页寄存器。  

    此致、  

    Logan