This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV:需要替换 CAN 收发器

Guru**** 2875260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421601/tcan1051hgv-need-to-replace-the-can-transceiver

器件型号:TCAN1051HGV

工具与软件:

团队成员、您好!

我们目前正在定制电路板中使用 TCAN1051HGVDR、其中原理图元件不同于实际使用的器件。 原理图中的元件适用于 TCAN1051HGDR、所需元件为 TCAN1051HGVDR。 原理图中的引脚5是 NC 引脚、未连接、而是 Vio 引脚、负责 CANtx 和 Rx 引脚的电压电平。 由于引脚5中未连接任何器件、因此芯片无法正常工作。

为了确认此操作是否有效、我们尝试通过跳线为引脚5提供3.3V 电压、芯片工作正常。

具有5V 电源和3.3V IO 兼容性、是否可以替换该器件来代替 TCAN1051HGVDR、而无需修改原理图、因为定制电路板已经制造。

上述要求可能看起来无关紧要、但如果有解决方案、这应该非常有用

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有3.3V 固定电压电平转换器的收发器

    5V 收发器在其逻辑输入端接受3.3V 信号、但在 RXD 引脚上输出5V 信号。 可能 MCU 的输入引脚可耐受5V 电压;请查看数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱门斯

    感谢您的答复。

    我已在 MCU 数据表中查看、但所有引脚都只能耐受3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后您必须重新设计板、或添加边框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monica、

    如果 VCC 电源必须是5V、并且您无法将电路板修改为让3.3V 电压进入引脚5、则 Clemens 是正确的、这里没有太多可以做的事情。 如果您可以为 VCC 使用3.3V 电压、则可以使用3.3V CAN 收发器、如 TCAN34xx-Q1系列。  

    此致、

    Eric Hackett