This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器模式下的 DP83869HM 光纤转铜缆延迟

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421901/dp83869hm-dp83869hm-fiber-to-copper-latency-in-media-converter-mode

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道介质转换器模式下的 DP83869HM 光纤与铜线和铜线与光纤通道延迟?

谢谢!

Yunjing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    我正在检查是否可以共享该规格。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yunjing:

    具体规格如下:

    1000BASE-TX 至 FX ( 铜缆 MDI 上的 SSD 符号至光纤 MDI 的 SSD 符号)= 320ns

    100Base-TX 至 FX ( 铜缆 MDI 上的 SSD 符号至光纤 MDI 上的 SSD 符号)= 360ns

    1000BASE-FX 至 TX (光纤 MDI 上的 SSD 符号至铜线 MDI 上的 SSD 符号)= 157ns

    100Base-FX 至 TX (光纤 MDI 上的 SSD 符号至 铜线 MDI 上的 SSD 符号 )= 320ns

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    感谢你的评分

    Yunjing