This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:关于信号输入阈值电压 DS64BR111 RX 的电压

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422152/ds64br111-about-the-signal-input-threshold-voltage-the-rx-of-the-ds64br111

器件型号:DS64BR111

工具与软件:

您好、TI 员工。

我想知道 RX 的"Voltage threshold value (Vth;Vp-p)"。
我在   DS64BR111数据表中找到了下面的"Vth"。 请参阅以下内容。


 然后、我有一些问题。
 这次、我们将使用"Vth"作为阈值、以确定输入信号的 H/L。

然后、我们将使用置位电平180mV 作为  "信号检测阈值电平"。  

  q1)"Vth"与 右边表4上的"信号检测阈值电平"相同吗?  

  Q2)是 "一通道单端振幅"或 "差分振幅"的 Vth?  

  Q3)  上述图片上的 Vth "A"或"B"是什么? 这一个是正确还是错误?

此致、

Shuichi Sugi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1)。 Vth 与信号检测阈值电平相同。

    Q2)。 差分的输出

    Q3)。 B

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

     感谢您的回复。

     我们理解您的回答。 我很感激你。

    谢谢你。

    此致、
    Shuichi Sugi.