This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:I3C 信号集成

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422184/tusb216i-i3c-signal-integration

器件型号:TUSB216I
主题中讨论的其他器件:TUSB216

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户有以下申请。 I3C 信号将通过 TUSB216转接驱动器。 这会影响 I3C SI 吗?  

谢谢

Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    I3C 信令的速率与 USB2 HS 信令的速率不同、480Mb/s、对吗?

    如果转接驱动器下方移动的信号不是 USB2 HS 信号、且转接驱动器未检测到 HS 握手、则 I3C 信号不应受影响。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 很清楚!