This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C383B:DS90C383B 的汽车级温度替代产品

Guru**** 2928010 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419927/ds90c383b-automotive-grade-temperature-alternative-for-the-ds90c383b

器件型号:DS90C383B

工具与软件:

我正在使用 DS90C383B 将24位 RGB 转换为 LVDS、其工作正常、但工作温度仅为-10至70°C、您能否建议适合的替代器件、电源应为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swami:

    我能否获得更多有关您的系统要求的信息?

    • 应用所需的 PCLK/数据速率是多少?
    • 是否存在您要查找的特定等级或温度范围?
    • LVDS 是系统的输出还是仅用于特定器件的输出?
      • LVDS 是用于显示器的协议吗?

    如果您希望分享方框图以更好地了解系统配置和要求、您也可以通过电子邮件发送至 m-bolante@ti.com 、帮助您更好地了解情况并找到最适合的汽车替代产品。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. PCLK 频率 最大值为150MHz
    2. 25 MHz 至154 MHz 的 LVDS 输出时钟范围
    3. -40C 至>= 85C
    4. 电源电压必须为3.3V
    5. 我们需要从24位 RGB 转换 LVDS 以进行显示
    上面是方框图。
    请提供符合上述要求的合适器件型号  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swami:

    感谢您提供上述信息、请允许我在当天查找系统的最佳选择。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swami:

    SN65LVDS93A-Q1 FlatLink 发送器数据表(修订版 B)(TI.com)

    此选项的3.3V、露天工作温度范围可达85 C、但频率限制为10 - 135 MHz。

    •  DS90C383B 的频率范围仅为 18至68 MHz、 这个选项是否适用?

    请告诉我您对此建议的看法。

    此致!

    Miguel