This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:散热焊盘损坏的温度

Guru**** 1794070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419770/tlk2711-sp-temperature-for-thermal-pad-***

器件型号:TLK2711-SP

工具与软件:

您好!

我的客户需要知道他们应使用什么温度来清洁散热焊盘?

谢谢

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我们正在对此进行研究、今天或明天都会提供反馈。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    对于延迟、我们深表歉意。

    我们在内部询问过此问题、并获悉 TI 不执行 De-Golding、这通常在 Subcon 站点执行。  客户可以通过 Spirit Electronics 和 Fancort 等子连接来检查工艺温度。

    谢谢!

    Drew