This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB953A-Q1 + DS90UB960-Q1是否支持16位原始传感器(MIPI CSI-2数据类型0x2E)

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB953A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1419229/ds90ub960-q1-does-ds90ub953a-q1-ds90ub960-q1-support-16bit-raw-sensor-mipi-csi-2-data-type-0x2e

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB953A-Q1

工具与软件:

如标题所示、DS90UB953A-Q1 + DS90UB960-Q1是否支持16位原始传感器(MIPI CSI-2数据类型0x2E)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    您是否能够共享要传输的数据的分辨率和帧速率?  

    此致!

    佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐伊

    感谢您的快速响应!

    我们讨论的是1920x1284@30fps、953+960是否支持1920x1284@30fps 16位原始传输?

    Xuefei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuefei:

    是的、这种情况受支持。  

    如果希望通过一个 CSI 端口输出分辨率为四个摄像机、则必须在假设开销为25%的情况下使用同步线路连接。 对于其他转发方法、四个摄像机可能无法通过一个端口输出。  

    以下是作为参考的计算方法:  

    此致!

    佐伊