This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:寻找自由职业工程师来帮助实现显示屏的工作

Guru**** 2485205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1422530/ds90ub949-q1evm-looking-for-freelance-engineer-to-assist-with-getting-a-display-to-work

器件型号:DS90UB949-Q1EVM

工具与软件:

大家好、我想知道是否有人可以帮助咨询有关此评估板的项目、尽管评估板确认评估板与显示器上的解串器之间已成功通信、但我仍然无法让显示器工作。 是否有任何资源或地方可以雇用工程师来帮助我。 嗯、我是一名前 Web 程序员、我对硬件非常陌生。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我可以为您的项目提供简要帮助。 您能否简单介绍一下您的设置、以便我能够更好地理解问题?

    • 串行器= UB949
    • 解串器=?
    • FPD-Link 模式=单通道或双通道
    • 显示时序
      • PCLK =?
      • Hactive x Vactive =?

    您对 HDMI 视频使用哪种类型的源?

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我感谢您的快速回复。 我不能在论坛上分享太多的细节,我知道这有点不符合目的。 是否有办法联系 DM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    E2E 支持直接发送消息。 请检查您朋友的请求、以便允许 DM 用于 E2E

    此致!

    插孔