This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1102E:存储和工作结温

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423511/tlk1102e-storage-and-operating-junction-temperature

器件型号:TLK1102E

工具与软件:

尊敬的专家:

您能否为 TLK1102ERGET 提供贮存和工作结温?

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    这是温度范围。

    • 存储温度:-40°C 至125°C
    • 工作结温、根据器件功率和热阻计算得出:-25°C 至110°C

    此致!

    卢卡斯