This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:TCAN2451-Q1:TCAN2451 HSSx 输出 PWM 精度(占空比和频率)

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1418019/tcan2451-q1-tcan2451-q1-tcan2451-hssx-output-pwm-accuracy-duty-cycle-and-frequency

器件型号:TCAN2451-Q1

工具与软件:

我知道、 TCAN2451 集成了 HSS1~4。 它们可通过 SPI 配置支持 PWM 输出。 现在、我用它通过200Hz 的 PWM 控制3个 LED、并使用另一个400Hz 的控制信号。 但400Hz 控制信号需要精度更高的占空比2%和频率1%。

对于 TCAN2451 HSSx 输出、PWM 输出精度(占空比和频率)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    占空比精度可满足2%的要求-将接近1%。 但是、频率精度将是 PWM 发生器使用的1MHz 时钟精度的+/-10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的同事:

    我是否知道您如何获得/估计精度参数? 我在数据表中没有找到这个信息。 是否有其他用户手册介绍或计算准确度? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率与1MHz 时钟精度相关。 我们的1MHz 时钟精度参数未发布在数据表草稿中、但将发布在最终数据表中。  

    占空比通常非常接近0%、在给定频率下不会漂移。 我有一个关于该应用以及如何使用 PWM 的问题。 由于这是一个公共论坛、我将通过我们的现场团队通过电子邮件进行跟进。

    谢谢

    Vrashank