This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SLLA358原生 DP 还是 DP++?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423603/sn65dp159-slla358-native-dp-or-dp

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

您好!

在应用手册 SLLA358中澄清一下、我们是否可以 在本机显示端口应用中将 SN65DP159用作重定时器?  我对 使用该器件 DP 还是 DP++有点困惑

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本应用手册介绍了如何将 DP159用作本机 DisplayPort 应用中的 DP 重定时器作为重定时器。 但请注意、该应用仅适用于受电方。

    谢谢

    David