This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:VL 的合规性测试失败

Guru**** 2886760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421672/tdp158-compliance-test-for-vl-is-failed

器件型号:TDP158

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我的配置是 HDMI1.4b。

由于 VL =近似值、HDMI 合规性测试结果失败 2.5V。 其他测试通过。

我把 Vsadj 从 6KΩ 变为 6.49KΩ,但它不能用于将 VL=2.6V 以上的电平增加。

因此我设置跟随项并得到 VL=2.6V。

电流设置为 TERM =HIGH (对于 HDMI2.0)⇒VL 显示 大约2.5V

更改项=NC (forHDMI1.4b)⇒VL 显示 大约2.6V

问题:

①Could 你告诉我为什么 VL 在 HDMI1.4和 VL=NC 时增加?

②Which 更适合以下配置?

TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS=0且 TERM=NC⇒无终端(HDMI1.4b)⇐电流设置 VL=2.6V

TMDS_CLOCK_RATIO_STATUS=0且 TERM=L~150⇒300Ω(HDMI1.4b)⇐尚不清楚

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HDMI1.4的差分终端范围为开- 150 Ω。  

    HDMI2.0的差分终端范围为150 Ω 至75 Ω。

    当将 HDMI2.0端接与需要更高差分端接(HDMI1.4)的信号一起使用时、将出现一个不正确的阻抗、此阻抗将导致摆幅电平下降。 此降低可能不足以使眼图无法通过、位可能足以将摆动电平从2.5V - 2.6V 改变、正如您所看到的。  

    我建议使用150-300 Ω 终端设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    顺便说一下、我的电路板不使用 HDMI 的 CEC 功能。
    HDMI 连接器(CN3)的 CEC 引脚(针脚13)保持打开状态。
    如果不使用 CEC 功能、哪一种更合适、是开路连接还是接地连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两种方式都没有问题。 我建议接地