This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:最小电流消耗 TCAN1051HDR

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1423385/tcan1051h-minimum-current-consumption-tcan1051hdr

器件型号:TCAN1051H
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

工具与软件:

您好!

为了检查 TCAN1051是否正确安装并正常工作、我想测量电流要求。
遗憾的是、数据表仅显示了典型值和最大值(请参阅数据表、第6.7章、ICC 正常模式(隐性))。 您能告诉我最小电流的值吗?
提前感谢您。

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不对此进行测量或保证。

    典型值是在25 °C 处测量的。 指定的最大值同时考虑了温度和制造差异。 如果您使用相同的25 °C 进行测试、那么我预计可能的偏差会比典型值和最大值之间的差值小得多、因此应用相同的因数来获得最小值(0.9 mA)应该是安全的。 如果您偏执狂、请将其向下舍入到0.5 mA。 (据我所见、唯一可能的误差情况是0 mA、或者简称为远大于2.5 mA 的电流。)

    (该测试仅检查 VCC 和 GND 是否已连接;正确的功能测试包括发送和接收。)